请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65982 大家好、团队、
我们对 D+/D-连接有疑问。 应用为 NB。 D+/D-信号通过 TPS65982连接到 CPU。
问题1. 连接 Type-C 电缆后、D+/D-信号何时会传递到 CPU? 我的理解如下。
首先、电缆连接到 TPS65982端口。 D+/D-信号在 CDP/DCP 检测之前不会传递到 CPU。
"Type-C 连接器(D+/D-)- TPS65982 -x- CPU"
D+/D-信号在 CDP/DCP 检测完成后传递到 CPU
"Type-C 连接器(D+/D-)-- TPS65982 -- CPU"
问题2:在 BC1.2检测完成后、是否可以断开 TPS65982和 CPU 之间的 D+/D-信号传递?
此致、
Satoshi Yone