This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982 BC1.2时序问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652233/tps65982-tps65982-bc1-2-timing-question

器件型号:TPS65982

大家好、团队、

我们对 D+/D-连接有疑问。 应用为 NB。 D+/D-信号通过 TPS65982连接到 CPU。

问题1. 连接 Type-C 电缆后、D+/D-信号何时会传递到 CPU? 我的理解如下。

首先、电缆连接到 TPS65982端口。 D+/D-信号在 CDP/DCP 检测之前不会传递到 CPU。
 "Type-C 连接器(D+/D-)- TPS65982 -x- CPU"

D+/D-信号在 CDP/DCP 检测完成后传递到 CPU
 "Type-C 连接器(D+/D-)-- TPS65982 -- CPU"

问题2:在 BC1.2检测完成后、是否可以断开 TPS65982和 CPU 之间的 D+/D-信号传递?

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yone、

    感谢您关注德州仪器的解决方案。 由于圣诞节/新年假期、我们的响应时间可能比平时长。 请放心、我们已收到您的问题、并希望尽快解决。 如果这确实是紧急情况、我们建议您通过当地支持和/或采购渠道进行工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yone - San、

    问题1. 您的理解是正确的、TPS65982在完成 BC1.2检测时不会通过 USB D+/D-数据。 TPS65982数据表的第8.3.4.8、8.3.4.9和8.3.4.10节讨论了 BC1.2检测逻辑和流程。

    问题2. 通过禁用系统配置寄存器(0x28)中的"USB RP"、可以在 BC1.2检测后禁用 USB D+/D-。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eric、

    谢谢!

    此致、
    Satoshi Yone