This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867 - MDIO 初始化

Guru**** 2943340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651985/dp83867e-dp83867---mdio-initialization

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他器件:DP83865

团队、

我的客户将 DP83867连接到 Xilinx Zynq UltraScale+ SoC。 我们在 SoC 的处理器部分内使用 MDIO 站控制器、并且在通过 MDIO 进行通信时会出现不一致的情况。 有时它会连接、有时它不会连接。

 我们在 DP83865数据表中找到了指向站控制器和 PHY 之间同步需求的链接

https://e2e.ti.com/support/interface/ethernet/f/903/t/498858

我在 DP83867数据表中没有看到任何内容表明这也是必需的。 您能否确认 DP83867是否需要相同的同步初始化?

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    DP83865数据表中讨论的同步是所有 SMI 站的要求。  DP83867还需要 MDC 的这32个周期、在此期间 MDIO 应保持高电平。

    DP83867的复位时序图和加电时序图显示了 MDIO 被拉至高电平时所需的32个 MDC 时钟。  只要 MDIO 被保持在高电平、MDC 的时钟可以超过32倍。

    这是行业 SMI 控制器设计的相当标准、我们在 Zynq SoC 上没有遇到任何问题。  您看到的错误行为是什么?  MDIO 线路是否被拉至某个中间轨电压?  寄存器是否发回错误的值?

    此致、