This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:为什么 TPS2546将 D+/D-设置为3.25V、当连接到 Mac Pro 时会导致系统漏电2.9A

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647218/tps2546-why-tps2546-will-have-d-d--at-3-25v-and-results-system-drain-2-9a-when-connecting-to-mac-pro

器件型号:TPS2546
主题中讨论的其他器件: TPS2549

OEM 的客户设计移动电源

DCP 设置自动设置为:

CTL1=0

CTL2=1

CTL3=1

ILIM_SEL=1

MODE = DCP 自动(DCP 负载存在)

它观察到、当使用功能键(A1708) 2016型号连接到 Macbook Pro13时

TPS2546的 D+和 D-电压为3.25V、从而产生更大的电流消耗并触发 OCP

我们能否与开发团队核实一下、这是一项在 D+D-支持3.25V 的特殊功能吗?

在什么条件下、它将具有此模式?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    D+和 D-线路不应为3.25V。
    这种情况最初是在 Macbook Pro 连接到端口时还是在连接完成后发生?
    拉取了多少电流?
    是否可以获取此事件的示波器图片?

    此致、
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢多诺万的回应、

    客户提到他们使用的是带 Mac Book Pro13的 TPS2546 EVM 板、问题可能会重复出现。

    明天我将在 TPS2546的客户现场捕获示波器跟踪。

    特定引脚的示波器跟踪是否必须包含在捕捉中?

    非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    探测 D+、D-、VBUS 和电流。 同时检查 FAULT 引脚以查看它是否被跳闸(我假设是)。 连接 Mac Book Pro13时捕获、以便我们可以看到 D+和 D-线路上发生的确切情况。

    此致、

    多诺万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    它还可能与 Type-A 转 Type-C 转换转换转换转换器有关。 有一个 Type-A 转 Type-C 转换可连接到 MacBook 以进行正确充电? 如果是、最好在 Type-C 侧探测 CC 线路。

    此致、
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Donovan、

    感谢您的指导。

    请找到随附的测试设置和振荡捕捉文档。

    请告诉我们您的观察结果。

    感谢您的支持

    请在附件中找到文字文档

    e2e.ti.com/.../TPS2546_5F00_MACPRO_5F00_ISSUE.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    什么用于进行 Type-A 转 Type-C 转换?

    此致、
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB A 转 USB C 电缆(仅连接 VBUS/D+/D-/GND)其他引脚悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Donovan、

    是否有关于 TPS2546 EVM 过流行为的更多评论?

    我们进一步尝试了将 TPS2549 EVM 与 MAC PRO 配合使用

    TPS2549 EVM 不存在此问题、尽管 D+/D-仍跳至大约3.3V、但电流输出约为1.6A

    请帮助我们检查 TPS2546的问题、您能否告知我们客户是否希望将其设计从 TPS254切换到 TPS2549

    他们是否需要进行设计更改? (他们需要注意什么? 还是直接替换?)

    TPS2549 EVM 波形

    通道2 D-

    通道3 D+

    通道1 VBUS

    通道4电流

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我刚从深圳的团队成员那里回来、他们有一个 MacBook Pro、用于使用 TPS2546EVM 进行测试。  他们看到 D+和 D-电压变为3.2V 时会出现相同的问题。  TPS2546似乎正在进入1.2V 模式、这是不正确的、因为 Apple 器件不会进入1.2V 模式。  这可能与使用 USB Type-C 电力输送的 MacBook Pro 相关、而旧版 iPhone 和 Ipad 等器件不使用(它们使用分频器模式1和2)。   

    当 MacBook Pro 通过 Type-C 插入到其标准电源时、我的团队成员还探测 D+和 D-线路、并查看下图、其中可以说明所发生的情况。

    正如您看到的、D+和 D-都被上拉至大约3.2V。  MacBook Pro 端口似乎正在尝试进行 USB Type-C 电力输送。  TPS2546仅提供 USB BC1.2和分频器模式、而 Mac Book Pro 似乎无法识别这些模式、因此我们看到 D+和 D-线路上存在非典型电压。  

    与 TPS2549连接时、MacBook Pro 消耗的电流更小、这一点很有趣。  这可能与 TPS2549具有较新的分压器模式3相关、该模式在 D+和 D-线路上均施加2.7V 电压。  但是、D+和 D-线路上的电压仍为3.3V、这是意外行为。  TPS2549和 TPS2546之间的主要区别在于分压器模式(TPS2549仅提供分压器模式3、该模式仅适用于所有 Apple 器件)、电缆补偿(TPS2549支持此功能、TPS2546不支持此功能)和持续电流限制(TPS2549为3A、TPS2546为2.7A)。

    此设计的应用是什么?  这是我们第一次将 MacBook Pro 连接到其中一个 EVM。  此系列器件 TPS254*是在笔记本电脑使用 USB Type-C PD 进行充电之前为手机和平板电脑而设计的。  

    此致、

    多诺万   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Donovan~的反馈

    此应用是移动电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Donovan、

    客户发现 TPS2546存在此问题而 TPS2549具有电流限制的原因很奇怪

    TPS2546有什么工作要做吗???

    或者他们将向 TPS2546器件上的 OEM 突出显示

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我将通过电子邮件与您联系。

    此致、
    多诺万