主题中讨论的其他器件: TPS2549
OEM 的客户设计移动电源
DCP 设置自动设置为:
CTL1=0
CTL2=1
CTL3=1
ILIM_SEL=1
MODE = DCP 自动(DCP 负载存在)
它观察到、当使用功能键(A1708) 2016型号连接到 Macbook Pro13时
TPS2546的 D+和 D-电压为3.25V、从而产生更大的电流消耗并触发 OCP
我们能否与开发团队核实一下、这是一项在 D+D-支持3.25V 的特殊功能吗?
在什么条件下、它将具有此模式?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
OEM 的客户设计移动电源
DCP 设置自动设置为:
CTL1=0
CTL2=1
CTL3=1
ILIM_SEL=1
MODE = DCP 自动(DCP 负载存在)
它观察到、当使用功能键(A1708) 2016型号连接到 Macbook Pro13时
TPS2546的 D+和 D-电压为3.25V、从而产生更大的电流消耗并触发 OCP
我们能否与开发团队核实一下、这是一项在 D+D-支持3.25V 的特殊功能吗?
在什么条件下、它将具有此模式?
谢谢
您好、Donovan、
感谢您的指导。
请找到随附的测试设置和振荡捕捉文档。
请告诉我们您的观察结果。
感谢您的支持
请在附件中找到文字文档
您好、Donovan、
是否有关于 TPS2546 EVM 过流行为的更多评论?
我们进一步尝试了将 TPS2549 EVM 与 MAC PRO 配合使用
TPS2549 EVM 不存在此问题、尽管 D+/D-仍跳至大约3.3V、但电流输出约为1.6A
请帮助我们检查 TPS2546的问题、您能否告知我们客户是否希望将其设计从 TPS254切换到 TPS2549
他们是否需要进行设计更改? (他们需要注意什么? 还是直接替换?)
TPS2549 EVM 波形
通道2 D-
通道3 D+
通道1 VBUS
通道4电流
尊敬的 John:
我刚从深圳的团队成员那里回来、他们有一个 MacBook Pro、用于使用 TPS2546EVM 进行测试。 他们看到 D+和 D-电压变为3.2V 时会出现相同的问题。 TPS2546似乎正在进入1.2V 模式、这是不正确的、因为 Apple 器件不会进入1.2V 模式。 这可能与使用 USB Type-C 电力输送的 MacBook Pro 相关、而旧版 iPhone 和 Ipad 等器件不使用(它们使用分频器模式1和2)。
当 MacBook Pro 通过 Type-C 插入到其标准电源时、我的团队成员还探测 D+和 D-线路、并查看下图、其中可以说明所发生的情况。
正如您看到的、D+和 D-都被上拉至大约3.2V。 MacBook Pro 端口似乎正在尝试进行 USB Type-C 电力输送。 TPS2546仅提供 USB BC1.2和分频器模式、而 Mac Book Pro 似乎无法识别这些模式、因此我们看到 D+和 D-线路上存在非典型电压。
与 TPS2549连接时、MacBook Pro 消耗的电流更小、这一点很有趣。 这可能与 TPS2549具有较新的分压器模式3相关、该模式在 D+和 D-线路上均施加2.7V 电压。 但是、D+和 D-线路上的电压仍为3.3V、这是意外行为。 TPS2549和 TPS2546之间的主要区别在于分压器模式(TPS2549仅提供分压器模式3、该模式仅适用于所有 Apple 器件)、电缆补偿(TPS2549支持此功能、TPS2546不支持此功能)和持续电流限制(TPS2549为3A、TPS2546为2.7A)。
此设计的应用是什么? 这是我们第一次将 MacBook Pro 连接到其中一个 EVM。 此系列器件 TPS254*是在笔记本电脑使用 USB Type-C PD 进行充电之前为手机和平板电脑而设计的。
此致、
多诺万