Other Parts Discussed in Thread: LMH0318, LMH1208
主题中讨论的其他器件: LMH1208
尊敬的先生/女士
根据数据表内容、它看起来只有 OUT0+和 OUT0-可以扇出电缆。 OUT1 +和 OUT1 -只能扇出 PCB 上的导线。 那么、我想检查 OUT1 +和 OUT1 -是否也可以扇出电缆?
2.如果我们使用通用3G SDI 电缆取 OUT0+和 OUT0-、它是否能够扇出90 ~ 120米?
我的客户似乎想远距离观看。
此致、
黄上
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMH0318, LMH1208
尊敬的先生/女士
根据数据表内容、它看起来只有 OUT0+和 OUT0-可以扇出电缆。 OUT1 +和 OUT1 -只能扇出 PCB 上的导线。 那么、我想检查 OUT1 +和 OUT1 -是否也可以扇出电缆?
2.如果我们使用通用3G SDI 电缆取 OUT0+和 OUT0-、它是否能够扇出90 ~ 120米?
我的客户似乎想远距离观看。
此致、
黄上
你好,Kami,
是的、使用 LMH0318时、可以同时使用 OUT0+和 OUT0-极性路由到单独的75欧姆电缆。
OUT1+和 OUT1-只能用于100欧姆差分介质、例如差分 PCB 布线或 SFP+铜附件。
如果您正在寻找双路电缆驱动器、我建议您查看 LMH1208。 这样、您将能够使用两个单独的 SDI 电缆驱动器输出、而不是扇出仅一个输出的极性。
谢谢、
Michael