This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0318:LMH0318驱动稳定

Guru**** 2472540 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0318, LMH1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649791/lmh0318-lmh0318-driving-cablity

器件型号:LMH0318
主题中讨论的其他器件: LMH1208

尊敬的先生/女士

根据数据表内容、它看起来只有 OUT0+和 OUT0-可以扇出电缆。 OUT1 +和 OUT1 -只能扇出 PCB 上的导线。 那么、我想检查 OUT1 +和 OUT1 -是否也可以扇出电缆?

2.如果我们使用通用3G SDI 电缆取 OUT0+和 OUT0-、它是否能够扇出90 ~ 120米?

我的客户似乎想远距离观看。

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    是的、使用 LMH0318时、可以同时使用 OUT0+和 OUT0-极性路由到单独的75欧姆电缆。

    OUT1+和 OUT1-只能用于100欧姆差分介质、例如差分 PCB 布线或 SFP+铜附件。

    如果您正在寻找双路电缆驱动器、我建议您查看 LMH1208。 这样、您将能够使用两个单独的 SDI 电缆驱动器输出、而不是扇出仅一个输出的极性。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMH0318能否读出日期率?
    数据传输速率为 SD、HD 或3G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    是的、LMH0318可以读取它锁定到的数据速率。

    为此、请参阅《LMH0318编程指南》第4.2.9节中的过程。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    如果未对 LMH0318进行编程、则仅加电并处于完全默认状态。
    我可以直接使用该函数吗? 现在、我们有一个 MCU 在加电时写入寄存器、客户想要移除 MCU。

    第二个问题是输入衰减器是否可以移除? 是否需要输入衰减器? 客户希望去除衰减器以降低成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami,

    对于 LMH0318、我们强烈建议与 MCU 配合使用。 这是因为器件需要初始化序列、该序列只能由 MCU 编程提供。

    我不确定输入衰减器是什么意思。 这不是我们通常在使用器件的电路板上看到的结果。 这是一个外部器件、您是否有示例来阐明客户的请求?

    谢谢、

    Michael