Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04-Q1, TPD4E05U06, TPD1E05U06, TPD4E02B04, ESD122
主题中讨论的其他器件: TPD4E05U06、 TPD1E05U06、 TPD4E02B04、 ESD122
我们将使用 FTDI FT601芯片来连接 USB 3.0总线。 在我们之前的 USB 2.0设计中、FTDI 还建议使用 PulseGuard ESD 抑制器- USB 2.0 DP/DM 信号上的 PGB1010603以及 10pF 接地电容。 当我问他们使用 FT601进行此设计时、他们说没有必要、因为使用了不同的 PHY。 当我查看 FT601 ESD 和闩锁规格的数据表时:-
人体模式(HBM) - JEDEC EIA/JESD22- A114-B、2类 - ±2kV
机器模式 (mm)- JEDEC EIA/JESD22- A115-A、B 类 - ±200V
组件充电模式(CDM)- JEDEC EIA/JESD22-C101-D、III 类 - ±500V
闭锁 JESD78、触发器 II 类 - ±200mA
您认为这足够吗? 在 TPD4E02B04-Q1 数据表中,他们建议在 USB 2.0线路上使用 TPD4E05U06-Q1 ? 你怎么看?
如果我们确实使用 TPD4E02B04-Q1 ,为什么不能将 TPD4E02B04-Q1 用于 USB 2.0线路\ CC 线路,而不是 TPD4E05U06-Q1 ?