This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04-Q1:针对 USB 2.0信号的 ESD 保护

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04-Q1, TPD4E05U06, TPD1E05U06, TPD4E02B04, ESD122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651709/tpd4e02b04-q1-esd-protection-for-usb-2-0-signals

器件型号:TPD4E02B04-Q1
主题中讨论的其他器件: TPD4E05U06TPD1E05U06TPD4E02B04ESD122

我们将使用 FTDI FT601芯片来连接 USB 3.0总线。 在我们之前的 USB 2.0设计中、FTDI 还建议使用 PulseGuard ESD 抑制器- USB 2.0 DP/DM 信号上的 PGB1010603以及 10pF 接地电容。 当我问他们使用 FT601进行此设计时、他们说没有必要、因为使用了不同的 PHY。 当我查看 FT601 ESD 和闩锁规格的数据表时:-

人体模式(HBM) - JEDEC EIA/JESD22- A114-B、2类 - ±2kV  

机器模式 (mm)- JEDEC EIA/JESD22- A115-A、B 类 - ±200V

组件充电模式(CDM)- JEDEC EIA/JESD22-C101-D、III 类 - ±500V

闭锁 JESD78、触发器 II 类 - ±200mA

您认为这足够吗? 在 TPD4E02B04-Q1 数据表中,他们建议在 USB 2.0线路上使用 TPD4E05U06-Q1 ? 你怎么看?

如果我们确实使用 TPD4E02B04-Q1 ,为什么不能将 TPD4E02B04-Q1 用于  USB 2.0线路\ CC 线路,而不是  TPD4E05U06-Q1 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel-

    感谢您提供有关系统的详细信息。 与几乎所有 IC 一样、FT601集成了一些 ESD 保护、但 HBM/CDM 规范主要用于在工厂和组装情况下保护 IC、而不是在现实世界中保护 IC。 用于模拟实际使用案例(具有较大静态结构的人员意外接触引脚并对其放电)的最佳 ESD 标准是 IEC61000-4-2、它包含比 HBM 或 CDM 脉冲更多的斜坡能量。 IEC61000-4-2是 TI 为其指定的所有 ESD 保护、我们始终建议系统在所有外部引脚上都具有8kV IEC 61000-4-2 ESD 保护、以实现稳健的系统。 最常见的消费类设备满足此要求以限制现场退货。

    考虑到这一点、TPD4E02B04-Q1非常适合您的应用。 这是一款低电容器件、可为您的 USB 3.0 SS 线路提供4通道直通布线、还可保护 USB 2.0线路。 您可能需要使用 TPD4E05U06 (或单通道等效 TPD1E05U06)的唯一时间是在 CC 线路上、根据应用的不同、信号可能会变为5V (例如在 Vconn 模式下)、这高于 TPD4E02B04的击穿电压。 这两个器件均提供8kV IEC61000-4-2 ESD 保护、因此它们非常可靠。

    如果您有任何后续问题或澄清、请随时告诉我、希望这有所帮助!

    谢谢、
    阿尔茨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alec:
    非常感谢您提供的信息。

    因此,如果我需要将 TPD4E05U06\ TPD1E05U06用于 CC 线路,那么我也可以将其用于 USB 2.0线路(我只有两条),因为我也需要储备此部件?!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel-

    如果您使用的是 USB 3.0、则实际上可以在每条线路上使用 TPD4E05U06、包括 USB 3.0、USB 2.0和 CC/SBU 线路。 不是针对 USB 3.0 -如果您使用的是 USB 3.1第2代、则需要在这些线路上使用 TPD4E02B04或 ESD122、因为它们是具有更高带宽的器件以启用10Gbps 运行。

    谢谢、
    阿尔茨