This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553D:短路和过流保护

Guru**** 2472510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553D, TPS2069C, TPS25810, TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647955/tps2553d-short-circuit-and-over-current-protect

器件型号:TPS2553D
主题中讨论的其他器件: TPS2069CTPS25810TPS2553

大家好、支持团队

下面是我创建的一系列短路和过流限制保护。

我有以下一些问题、

[1]就我看到的数据表而言、我知道当由于浪涌电流检测到短路时、内部 FET 开关会关闭。

    TPS2553D 如何识别短路和过流情况?

[2]内部 FET 关断的周期是多少? 周期是固定的还是可变的?

[3]内部 FET 被切断时、/FAULT 复位的抗尖峰脉冲时间是否为?

谢谢!

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    [1]就我看到的数据表而言、我知道当由于浪涌电流检测到短路时、内部 FET 开关会关闭。

    TPS2553D 如何识别短路和过流情况?
    [答案]:TPS2553D 不会识别短路和过流,内部 FET 只感应从 IN 到 OUT 的电流。 由于浪涌电流非常大、因此在发生尖峰脉冲后、内部将关闭并等待一段时间、然后重新启动并限制输出电流。 关断是输出短路响应行为。

    [2]内部 FET 关断的周期是多少? 周期是固定的还是可变的?
    [答案]:它是可变的,取决于输入和输出电压。

    [3]内部 FET 被切断时、/FAULT 复位的抗尖峰脉冲时间是否为?
    [回答]:去毛刺脉冲时间从内部 MOSFET 返回接通后的电流限制阈值开始(不是从第一个尖峰开始)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我们的客户提出的一些问题。

    [1]为什么在热插拔时由于浪涌电流而导致内部 FET 开关从关断状态打开之前会有延迟计时器?  

    [2]当 USB 记忆棒(SDCZ80-032G : SanDisk)完成 热插拔时,PC 无法识别它。

         由于浪涌电流导致内部 FET 开关关断、并且输出电压钳位到1.8V、如下图所示。

          这是 SanDisk USB 记忆棒的有限电压。 因此、它无法正确初始化。

          是否有解决此问题的方法?

    顺便说一下、 USB 标准是否考虑 了上述问题?

    谢谢

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tamio-San、
    如有疑问、请联系。 请参阅以下通信:
    [1]为什么在热插拔时由于浪涌电流而导致内部 FET 开关从关断状态打开之前会有延迟计时器?
    [答案]:对于热插拔,它最像是热短路行为(沙盘输入电容器很大)! 在热短路期间,非常快的大输入电流会流经器件内部,它将使内部感应放大器重新启动,因此您可以在热短路期间看到1-2us 尖峰电流。
    [2]当 USB 记忆棒(SDCZ80-032G : SanDisk)完成热插拔时,PC 无法识别它?
    [回答]:由于我们的器件响应时间非常快,它将限制中的 SanDisk 记忆棒脉冲期间的输出电流,这将导致输出电压下降到低于 USB 记忆棒 UVLO。 此应用是否可以接受固定限流器件 tps2069C? tps2069C 器件限流响应将会更低,您是否可以尝试将此部件用于您的设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Tan

    感谢您的快速回复。
    根据客户评估报告、热插拔问题发生在 TPS2553D 中、而不是 TPS2069C 中。 此外、它也发生在其他人支持的 TPS25810中。
    由于我联系了10uF MLCC 以在热插拔下的 EVM 上输出端子、因此我重复使用了 TPS2553DEVM。
    您认为10uF MLCC 与 UFP 器件的输入电容器一样大吗?
    就我看到的 USB2.0/3.1规范而言、10uF 在频谱范围内。

    顺便说一下、当内部 FET 开关关闭时、电流是多少? 我不介意它具有设计值。

    谢谢
    TAMIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tamio、
    10uF 输入电容不大,我很抱歉 USB 记忆棒比这个值大。 我们没有内部 FET 开关关断值,因为它取决于它的 di/dt 有多高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tamio、

    您还可以尝试在 tps2553输出中使用较大的电容器,更多的电容器值,它可以很小地降低输出电压的下降。