This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:如何禁用未使用的引脚

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650307/tusb4041i-how-to-disable-unused-pins

器件型号:TUSB4041I

您好!

我的客户正在使用 NEC 的 UPD720114器件、现有产品目前没有问题、但我们正在过渡到 TI 考虑的产品。

TUSB4041I 具有较大的 PKG 尺寸、引脚数是现有产品的两倍、但许多引脚未使用。

对于列出为 TUSB4041I 和 UPD720114的引脚匹配和功能在 UPD720114中找不到的引脚、我需要您的帮助。

此外、如果您有与 NEC 的 UPD720114产品的任何比较数据、请分享。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TS:

    我刚刚向您发送了一封包含所需信息的电子邮件。 如果您对我们器件的任何特性或配置有任何特定问题、请告诉我。

    谢谢、
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jorge、
    感谢您的比较演示文件。
    实际上、我们需要使用方法来禁用 TUSB4041I 的未使用引脚。
    如果不可能、请回复、我们无法做到。
    谢谢、
    终端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS、

    当您说"未使用的引脚"时、您是指未使用的下行端口吗?
    在这种情况下、未使用的端口应保持悬空、出于合规性目的、您可以通过数据表中详细说明的"端口使用的配置寄存器"(寄存器偏移量0x08h、位0-3)来指定未使用的端口、可以使用外部配置 EEPROM、也可以通过 SMBus 主设备。

    器件上任何其他未使用的配置端子也可以保持悬空、内部 PU/PD 电阻器将配置设置为默认值。

    此致、
    豪尔赫