请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4041I 您好!
我的客户正在使用 NEC 的 UPD720114器件、现有产品目前没有问题、但我们正在过渡到 TI 考虑的产品。
TUSB4041I 具有较大的 PKG 尺寸、引脚数是现有产品的两倍、但许多引脚未使用。
对于列出为 TUSB4041I 和 UPD720114的引脚匹配和功能在 UPD720114中找不到的引脚、我需要您的帮助。
此外、如果您有与 NEC 的 UPD720114产品的任何比较数据、请分享。
谢谢、
终端