This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:调试附件模式文档

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651166/tps65982-debug-accessory-mode-documentation

器件型号:TPS65982

大家好、

我们正在使用 TPS65982构建制造测试/调试板。 我们有一个 TPS65982控制主项目板上的 USB-C 端口、我们打算在调试板上使用一个端口。 我想让调试板作为调试附件呈现、这样我就可以将 TPS65982放在主板上的调试附件模式中。

除了《FW 用户指南》中的小部分(7.2)之外、您是否有关于如何使用调试附件模式的更多信息? 我假设我需要一根特殊/修改的电缆,可能直接连接到调试板,它不会断开其中一个 CC 引脚上的连接,以便主板在两条 CC 线路上都能看到 Rd。

假设我可以使主板上的 TPS65982进入调试附件模式、在调试附件模式下是否可以进行正常的 USB-C PD 协商? 主板上处于调试附件模式的 TPS65982将配置其内部多路复用器以暴露某些内部信号,是否可以以类似的方式配置调试板上 TPS65982中的多路复用器以断开这些信号?

 关于调试附件模式的文档似乎很少,我只能找到一个相关的 E2E 帖子   ,因此我希望您能帮助我弄清楚如何从中获得我们想要的内容。

我添加了一个简单的方框图、以展示我们只需进行少量修改就可以执行的操作。 我们不想使用分立式电阻器、而是为调试板上的 CC 引脚使用 TPS65982内部电阻器。  

最后一个问题... 我们计划利用 PD 提供的全功率100W、但尚未在市场上找到任何100W 适配器/电源模块来测试我们的产品。 您是否知道使用电源和电子负载测试100W 功率的任何选项、或者是否是唯一的选项?

请告诉我您需要哪些其他信息和/或您有哪些问题。

此致、
海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayden、

    您需要使用定制电缆将两条 CC 线路连接到 Androidmeda 板。 我们可以轻松检测 TPS65982上的调试附件模式。 但是、我不确定 TPS65982是否支持用作调试附件、正如您在测试/调试板上所述。 您可能需要在该电路板上添加一个电阻器选项、以在两条 CC 线路上显示 RD/Rd。
    由于调试附件模式是 USB Type-C 的功能、不一定是 PD、因此我不确定您是否可以在调试附件模式下协商 PD 协议。 调试附件模式包含在 USB Type-C 规范中、可从以下链接下载: www.usb.org/.../
    这将很好地指示在调试附件模式下可以完成的操作。

    要测试100W、您可以使用两个 TPS65982EVM、并使用应用程序自定义工具将一个作为100W 拉电流、将另一个作为100W 灌电流进行编程。 TPS65982EVM 在板上的外部 FET 路径上支持100W 功率。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    我最初向海登提出这一问题。

    我当时只是考虑在调试板上放置一个可直接连接到主板的公型 USB-C 连接器、从而避免了获取两个 CC 引脚的问题。 我是否可以使用一些多路复用器断开连接器和 TPS65982之间的 CC 线、以便在连接 TPS65982进行充电测试和调试附件模式之间进行选择? 如果我这么做并将 TPS65982配置为具有抖动的全功能电缆、它是否能够正确协商100W? 具体而言、据我了解、通常向 TPS65982提供100W 的功率将检查是否存在额定电流为5A 的电子标记电缆。 如果我使用抖动电缆对其进行配置、它是否可以在不检查5A 电缆的情况下提供100W 功率?

    谢谢、
    theo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Theo、

    欢迎使用 E2E!
    使用线性电缆时、您可以将 TPS65982配置为在您希望通过 PD 提供100W 功率时与线性电缆配合使用。 使用多路复用器将 CC 线路多路复用为 RD/Rd 可能会在此处工作。 但是、在该用例中、您将绕过 TPS65982的控制。 当 CC 线路从外部连接到 RD/Rd 时、TPS65982将不会控制 VBUS 或提供灌电流 PDO 如果您可以通过此限制实现设计所需的调试模式、那么该解决方案就足够了。

    谢谢、
    Eric