大家好、
我们正在使用 TPS65982构建制造测试/调试板。 我们有一个 TPS65982控制主项目板上的 USB-C 端口、我们打算在调试板上使用一个端口。 我想让调试板作为调试附件呈现、这样我就可以将 TPS65982放在主板上的调试附件模式中。
除了《FW 用户指南》中的小部分(7.2)之外、您是否有关于如何使用调试附件模式的更多信息? 我假设我需要一根特殊/修改的电缆,可能直接连接到调试板,它不会断开其中一个 CC 引脚上的连接,以便主板在两条 CC 线路上都能看到 Rd。
假设我可以使主板上的 TPS65982进入调试附件模式、在调试附件模式下是否可以进行正常的 USB-C PD 协商? 主板上处于调试附件模式的 TPS65982将配置其内部多路复用器以暴露某些内部信号,是否可以以类似的方式配置调试板上 TPS65982中的多路复用器以断开这些信号?
关于调试附件模式的文档似乎很少,我只能找到一个相关的 E2E 帖子
,因此我希望您能帮助我弄清楚如何从中获得我们想要的内容。
我添加了一个简单的方框图、以展示我们只需进行少量修改就可以执行的操作。 我们不想使用分立式电阻器、而是为调试板上的 CC 引脚使用 TPS65982内部电阻器。 
最后一个问题... 我们计划利用 PD 提供的全功率100W、但尚未在市场上找到任何100W 适配器/电源模块来测试我们的产品。 您是否知道使用电源和电子负载测试100W 功率的任何选项、或者是否是唯一的选项?
请告诉我您需要哪些其他信息和/或您有哪些问题。
此致、
海登