This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT388A:差动线路接收器的单端输出

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT388A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649126/sn65lvdt388a-single-ended-output-of-differential-line-receiver

器件型号:SN65LVDT388A

您好!

我们有一个应用、希望通过 LVDS 技术以高达100Mbit/s 的速度传输数据。 因此、我们选择了 SN65LVDT388A 器件。 我们使用将引脚35 (A1Y)连接到 Xilinx Artix-7 (AC701板)的测试板测试了@ 100Mbit/s 的信号完整性 不幸的是、上升沿和下降沿 看起来并不是很有希望。 请参阅随附的眼图 CH1 (黄色信号)。 当我使 SN65LVDT388A 的输出保持开路时、信号看起来完美。 Xilinx Artix-7的输入引脚配置为 LVTTL 为3.3V。
SN65LVDT388A 和 FPGA 之间的距离约为8英寸。 是否有任何想法、问题可能出在哪? 反射是否可能会导致这样的信号?

谢谢、此致、
Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    是的、反射似乎会导致上升沿和下降沿上的失真。 您是否能够使用串联端接来帮助进行阻抗匹配? 您是否还在 Xilinx Artix-7输入端探测过? 信号可能足以使 FPGA 正常接收、而不会出现任何错误。

    此致、

    哈桑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hassan、

    是的、我使用了一个从33欧姆到100欧姆的串联电阻器。 它确实会有所帮助、尤其是对于100欧姆电阻器。 但看起来、使用100欧姆电阻器时、FPGA 侧的信号电平接近其限值。 我还没有尝试在 FPGA 端进行测量、因为这有点困难、但我会看到我可以做什么。 由于我已将 FPGA 引脚上的输入数据路由到 FPGA 的输出引脚、因此我可以看到数据是相同的。 因此、接收时应该没有错误、但我不知道它在极限值处有多接近。 FPGA 输入端的信号质量肯定很有趣。 感谢您的提示。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hassan、

    我在 FPGA 的输入端进行了测量。 这一侧的信号看起来要好得多。 也许我可以使用 SN65LVDT388A 侧的一个小型串联电阻来减少过冲。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    很棒! 感谢您的更新。

    此致、

    哈桑。