主题中讨论的其他器件: TMS320F28069
您好!
应用:(嵌入式系统上的单个 USB 端口)
用户将使用此嵌入式系统为移动设备(5V @ 1A)充电。
2.开发人员将使用此 嵌入式系统将数据存储在触控笔驱动器中。
下面是原理图:
怀疑:
1.是否选择了 CDP 模式,此应用程序是否正确。
硬接线控制1、控制2、控制3、I_LIM_SELECT 引脚正确 (?) (引脚6、7、8、4)
3.由于使能引脚也是硬接线的,CAN 状态和故障引脚是否未连接?
此致、
Siddharth Gupta