This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2543:TPS2543配置

Guru**** 2470840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2543, TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649287/tps2543-tps2543-configuration

器件型号:TPS2543
主题中讨论的其他器件: TMS320F28069

您好!

应用:(嵌入式系统上的单个 USB 端口)

用户将使用此嵌入式系统为移动设备(5V @ 1A)充电。

2.开发人员将使用此 嵌入式系统将数据存储在触控笔驱动器中。

下面是原理图:

怀疑:

1.是否选择了 CDP 模式,此应用程序是否正确。

硬接线控制1、控制2、控制3、I_LIM_SELECT 引脚正确 (?) (引脚6、7、8、4)

3.由于使能引脚也是硬接线的,CAN 状态和故障引脚是否未连接?

此致、

Siddharth Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、

    1.是 CDP 模式正确。 CDP 支持 USB2.0通信以及高达1.5A 的充电。 请注意、并非所有器件都将以1A 电流充电、因为它们可能不符合 BC1.2标准。 但它们仍应充电。

    2.是的。 对 CTRL 引脚和电流限制引脚进行硬接线时不应出现问题。 只需确保选择正确的电流限制(HI)并相应地设置电流限制。

    3.是的。 状态和故障引脚可以保持未连接状态、但我建议在出现问题时保留上拉电阻器。 这些有助于进行调试。

    连接电话时、是否还需要数据通信或只是充电?

    此致、
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Donovan、

         连接电话时、是否还需要数据通信或只是充电?

    从现在开始、这还不清楚、但希望提供此功能(同时充电和数据传输)。

     问题:

    1安培是我的 SMPS 限值、所以将 I LIM_High 设置为1A 是否正确?

    2.为 I_LIM_Low 设置的限制是多少?

    Siddharth Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    1. 是根据 SMPS 的限制设置高电流限制。

    2. 您可以将 I_LIM_Low 设置为任何较低的电流值。  这没有关系、因为您只会使用高电流限制。  您可以根据 EVM 对其进行设置

    此致、

    多诺万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Donovan、

    如果 DM_OUT 上的串联电阻器、则添加 DP_OUT 引脚以实现与 TPS2543 (5V)和 TMS320F28069 (3.3V)的电压差。 什么价值?  

    此致、

    Siddharth Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    否  D+和 D-引脚上无需串联电阻器、因为信号只会通过 TMS320F28069的 TPS2572内部多路复用器。

    此致、

    多诺万