请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB954-Q1 主题中讨论的其他器件:DS90UB913A-CXEVM、 DS90UB914A-CXEVM
您好!
我使用 DS90UB913 + DS90UB954来实现我的应用。 DS90UB913可转换高速串行 FPD-Link III 并由 DS90UB954进行解串。 FPD-link III 的 POC 也在我的应用中实现。 但是、当采集视频图像时、会出现一些噪音(图像有时闪烁)。 我尝试删除 POC 功能、从未发生过这些噪声。
在我的 POC 设计中、POC 的电路与相同
- DS90UB913A-CXEVM + DS90UB914A-CXEVM (不 是 DS90UB954 EVM)
- 摄像头传感器的 PCLK 为96MHz
我的问题是 、DS90UB913A-CXEVM + DS90UB914A-CXEVM PoC 电路中的 Bead 为1000欧姆、但 DS90UB954中的 Bead 更大。 我应该在两侧 POC 电路中使用多大的磁珠值? 每侧 POC 电路有两个磁珠、 每个磁珠的值是多少?
非常感谢。