This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90UB913 POC

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB913A-CXEVM, DS90UB914A-CXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649565/ds90ub954-q1-ds90ub913-poc

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB913A-CXEVMDS90UB914A-CXEVM

您好!

 我使用 DS90UB913 + DS90UB954来实现我的应用。  DS90UB913可转换高速串行 FPD-Link III 并由 DS90UB954进行解串。 FPD-link III 的 POC 也在我的应用中实现。 但是、当采集视频图像时、会出现一些噪音(图像有时闪烁)。 我尝试删除 POC 功能、从未发生过这些噪声。

 在我的 POC 设计中、POC 的电路与相同  

 - DS90UB913A-CXEVM +   DS90UB914A-CXEVM (不 是 DS90UB954 EVM)

 - 摄像头传感器的 PCLK 为96MHz  

 我的问题是 、DS90UB913A-CXEVM +   DS90UB914A-CXEVM PoC 电路中的 Bead 为1000欧姆、但 DS90UB954中的 Bead 更大。 我应该在两侧 POC 电路中使用多大的磁珠值? 每侧 POC 电路有两个磁珠、 每个磁珠的值是多少?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    导师、
    您可以使用与 UB913A/914a EVM 设计相同的 PoC 电路。 请检查应用中的 PCLK 质量、同时请注意 PoC 噪声。

    此致、
    Steven