This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:关于 UVvcc 的温度特性

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649913/tcan1042-q1-about-temperature-characteristics-of-uvvcc

器件型号:TCAN1042-Q1

大家好、团队、

我想知道 UVvcc (欠压下降)的温度特性。
当 Ta 为高电平时、阈值变为高电平? 或低电平?
当 Ta 为低电平时、阈值变为高电平? 或低电平?
我想知道温度条件可能是4.25V (最大值)。

> 7.6电气特性
> UVvcc(℃)℃~欠压)3.8~4.25V(-55 125 μ V

℃℃Ta 为高电平时阈值较高、请告诉我85 μ A/105 μ A 时的典型值是否有相关信息。
请给我一个近似值、而不是保证值。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kato-San、

    在查看4个不同批次以及各个角落温度(-55C、25C、125C)的一些特性数据后、我可以得出结论:温度与 UVvcc 阈值之间似乎没有任何相关性; 不过、相对于欠压条件的下降、您的阈值与阈值之间存在细微的关系。

    阈值为4.25V 的温度条件在任何温度下发生、但仅当从欠压条件(即从欠压条件上升到足以脱离该条件的高电压)中上升时。

    在所有温度下、平均最小阈值恰好高于4.05V、最大阈值恰好高于4.15V。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    我知道 UVvcc 没有温度特性。

    我知道阈值随上升和下降而变化。
    >在所有温度下,平均最小阈值略高于4.05V,最大阈值略高于4.15V。
    以上是否表示上升和下降的平均值? 我想知道下降的平均值。
    下降的平均范围是多少? 请给我一个近似值、而不是保证值。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、

    我为您提供的值是-55C 至125C 温度范围内的平均值、是上升和下降的组合。

    下降的平均值最小为4V、最大为4.1V。 如果您有任何困惑或其他问题、请告诉我。

    此致、