请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1042-Q1 大家好、团队、
我想知道 UVvcc (欠压下降)的温度特性。
当 Ta 为高电平时、阈值变为高电平? 或低电平?
当 Ta 为低电平时、阈值变为高电平? 或低电平?
我想知道温度条件可能是4.25V (最大值)。
> 7.6电气特性
> UVvcc(℃)℃~欠压)3.8~4.25V(-55 125 μ V
℃℃Ta 为高电平时阈值较高、请告诉我85 μ A/105 μ A 时的典型值是否有相关信息。
请给我一个近似值、而不是保证值。
此致、
加藤