This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:10m STP 6类电缆上的1280x800/18显示器

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648985/ds90ub928q-q1-1280x800-18-display-on-a-10m-stp-cat-6-cable

器件型号:DS90UB928Q-Q1

您好!
我们在公共交通中的交互式驾驶员终端中使用您的产品 DS90UB928和 DS90UB927。
  当我们尝试使用具有更高分辨率的新显示器时、我们遇到了解串器侧失去同步的频繁、短路和随机问题(这会产生图形错误)。

我们设计的详细信息:
-通过10米长的 STP 6类电缆连接 FPD link III
-最后稳定图形配置:1024x600/18
-电流不稳定图形配置:1280x800/18

在该不稳定分辨率下、1280x800/18是 Aprox 上的 LVDS 时钟。 71MHz (未激活扩频)。 数据表中规定的最大 LVDS 时钟频率为85MHz、因此决定它应该正常工作。

使用10米长的 STP 6类电缆时,您能以何种最高分辨率获得稳定的画面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不使用、也不建议使用 Cat 6电缆。 在我们的数据表中、我们仅通过将100 Ω STP/STQ 电缆与 HSD 连接器(即阻抗控制连接器)配合使用来指定。

     

    通过使用 Cat 6配备的另一条阻抗电缆并使用另一个连接器(不是100欧姆阻抗控制)、您将会遇到损耗和阻抗匹配错误、因此如果您增加 PCLK、通常会出现问题。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答。

    晚上好!
    Vladimir Skorepa