请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB928Q-Q1 您好!
我们在公共交通中的交互式驾驶员终端中使用您的产品 DS90UB928和 DS90UB927。
当我们尝试使用具有更高分辨率的新显示器时、我们遇到了解串器侧失去同步的频繁、短路和随机问题(这会产生图形错误)。
我们设计的详细信息:
-通过10米长的 STP 6类电缆连接 FPD link III
-最后稳定图形配置:1024x600/18
-电流不稳定图形配置:1280x800/18
在该不稳定分辨率下、1280x800/18是 Aprox 上的 LVDS 时钟。 71MHz (未激活扩频)。 数据表中规定的最大 LVDS 时钟频率为85MHz、因此决定它应该正常工作。
使用10米长的 STP 6类电缆时,您能以何种最高分辨率获得稳定的画面?