This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:PPHV 路径直通不一致

Guru**** 2471920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/646602/tps65981-inconsistent-pphv-path-pass-through

器件型号:TPS65981

您好!

 我们有 TPS65981电路板并将应用映像烧录到电路板上。 下面是我们的应用信息。

我们的应用是5V/2A 灌电流、旨在在连接符合 USB-C PD 标准的拉电流器件时将电源从 VBUS 传递到 PPHV。 因此、我们将 BUSPOWERZ 连接到3.3V、以禁用 PPHV 的5V 导通、除非 PD 从电源协商5V/2A。

连接 NuPower PD 适配器时、我们在 PPHV 上获得5V 直通、但并非始终如此。  在连续 插拔期间、PPHV 上没有5V 输出。 对于像素手机充电适配器、行为也是一样的。 在调试模式下捕获的快照在此。  e2e.ti.com/.../With-NuPower-Adapter.zipe2e.ti.com/.../With-Pixel-Phone-Adapter.zip

此致、

Manikandan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manikandan、

    如果您是 Type-C 灌电流、并且想要在 PPHV 上灌电流。 我建议将 BUSPOWERZ 绑定到1.8V。 如果您已将其连接至3.3V、则在电池电量耗尽的情况下、您永远不会关闭 PPHV FET。 我假设您的接收板由 VBUS-PPHV 供电。 如果是这种情况、请将 BUSPOWERZ 连接到1.8V、以便 PPHV FET 关闭。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    我们的应用必须仅通过标准 USB-C 电源端口(例如 USB-C 笔记本电脑、PD 电源适配器)由总线供电(在电池电量耗尽的情况下加电)、而不是通过传统 USB A 设备供电。
    如果我将 BUSPOWERZ 绑定到1.8V、USB-A 笔记本电脑将为我们的电路板供电(PPHV 路径关闭)、这是不需要的行为。
    此外、将 BUSPOWERZ 绑定到3.3V 以从电池电量耗尽状态关闭 PPHV。 但是、这种 PPHV 路径关闭并非总是发生。 在这种情况下、我共享了上述日志。
    您能否为我提供一种仅适用于5V/2A PDO 接收器的配置解决方案?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manikandan、

    将 BUSPOWERZ 绑定到3.3V 不会关闭任何电源路径、直到将 SPI 闪存配置加载到器件上。 加载配置后、应关闭 PD 电源的 PPHV。
    我在配置文件中注意到您设置了2个灌电流功能。 其中一个用于5V/0.9A、另一个用于5V/2A。 如果您只想接受5V/2A 电源、则应移除0.9A 且只有2A。 您可以通过将最小工作电流设置为2A 来实现此目的。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    我已更改为单个5V/3A 灌电流 PDO 并删除了5V/0.9A PDO、但 PPHV 路径关闭仍然不一致。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manikandan、

    您是否有可用的 PD 分析仪? 观察 PD 通信中的故障情况可能会有所帮助。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    我没有 PD 分析仪。 是否有其他方法可以诊断 PD 通信故障案例?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manikandan、

    您的系统中是否有可用的 EC? 这将为您在选择不同的 PD 合同时提供更大的灵活性。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    很抱歉、我不知道笔记本电脑末端的 EC 实际上、我正在使用 TI 应用定制器工具进行闪存和调试。
    请让我详细了解您用于监控 PD 活动的 EC。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manikandan、

    我问您的电路板上是否有采用 TPS65981的嵌入式控制器。 这将允许您在运行时选择和更改 PDO。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    是的、我们有无数的板载 SoC、它们通过 I2C 与 TPS65981进行通信。 实际上、我们尚未开始为 TPS65981侧开发驱动程序。 但是、您建议通过运行时配置修复 PD 通信故障的过程。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manikandan、

    很棒! 在这种情况下、您可以将 PP_HV 配置为"输入、等待 SYS_RDY 命令"。 这会使 PP_HV 不会关闭、除非 SYS_RDY 命令由您的无数 SoC 通过 I2C 发送。 在这种情况下、您可以查看连接到 Type-C 端口的器件发送的拉电流 PDO、并且仅在协商完足够的功率后发送 SYS_RDY 命令。 您可以通过 I2C 查看活动合同 PDO (0x34)寄存器、以查看协商的功率。 《主机接口技术参考手册》涵盖了通过 I2C 提供的所有寄存器以及您可以发送到 TPS65981的4CC 命令。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    很高兴知道这种可能性。 我们的电路板由总线供电、多个 SoC 由 PPHV 输出5V 供电。 因此、在 PPHV 关闭之前、我们没有任何有源控制器来监控 TPS65981。
    简单地说、当与 PD 器件连接时、我们始终需要来自 PPHV 路径的5V/3A 负电压 PD 输出、然后通过 PPHV 为电路板的其余部分供电。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manikandan、

    在这种情况下、您可以使用1.8V BuspowerZ 配置来引导嵌入式控制器。 然后、您可以监控 PDO 电压和电流、以查看这是否适合您的系统。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    好的、会为这个可行性而努力。

    谢谢。