This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981EVM:DisplayPort + USB 3数据

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649467/tps65981evm-displayport-usb-3-data

器件型号:TPS65981EVM

大家好、

在测试2个 TPS65981EVM + DPExtion 板时、我的客户无法使其完全正常工作。 其中一个开关设置为用户指南中标记的"1"、而另一个开关设置为"0"。 我需要一根 Type-C 电缆上的 DP 和 USB 3.0。 另一方面、我获得的是 DP、但只有 USB 2.0。 在多路复用器上进行测量时、USB 3.0似乎无法通过多路复用器。 这是否适用于提供的标准固件? 由于没有 USB Type-C 监听器或任何其他东西、这种情况很难调试。 您建议采取哪些步骤来确定阻止点是什么?

感谢你能抽出时间!

此致、

Simon Forstner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    很遗憾听到您遇到问题。 我明天会回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    您如何测量多路复用器? 您在多路复用器上测量的是什么? 我尝试将 USB3.1数据从 DP 扩展板传递到我的 PC、并且能够使用上面描述的方法(应用定制工具中的器件选项卡上的"重新刷新 EVM 固件(恢复)")来将数据传递给我的 PC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aramis:

    您是否已插入 Display Port 并仍通过 USB 3.1信号? 使用 EVM 随附的标准固件、或者您是否更改了任何内容?

    我的客户在插入后很快测量输入端的 USB 3.1信号、但在多路复用器之后无法测量任何内容、这就是他们认为多路复用器配置错误的原因。 对于正确的配置、多路复用器上应该有哪些信号?

    此致、
    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我确实使 DP 和 USB 3.1都正常工作 我使用的固件模板是显示器和记忆棒的 UFP、我建议也加载此模板。 另外、请尝试加载主机端的 DFP 模板(如下所示)。 请勿使用标准的"重新闪存"固件、因为它似乎不适用于 DP 和 USB 3.1。

    最后一件事是如何测量多路复用器信号(电压表、GUI 等)?

    如果这回答了您的问题、请选择  "这已解决我的问题"。