This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90UB954-Q1能否连接到913?

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649901/ds90ub954-q1-can-ds90ub954-q1-connect-to-913

器件型号:DS90UB954-Q1

大家好、

DS90UB954-Q1能否连接到913? 954+953和954 _913之间有何区别?

谢谢、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    它可以在913A 下工作、但具有基本功能、不像953那样具有完整功能。 与953相比、与913A 搭配使用时有许多差异。 例如、它需要在原始模式下而非 CSI-2模式下工作、不支持同步模式(传感器需要本地参考时钟)等

    有关其他信息、请参阅954数据表、其中涵盖了整个文档中许多不同位置的这些差异。