This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:ds90ub913A-Q1

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649413/ds90ub913a-q1-ds90ub913a-q1

器件型号:DS90UB913A-Q1

你(们)好

对于 DS90UB913和914、数据表中提到这些器件支持延长第9位时钟低电平脉冲、主器件必须支持此模式才能与该器件配合使用。

如果主设备不支持此模式,是否有方法禁用它? 这意味着不要延长第9位时钟拉低脉冲。

是否按照以下方法禁用第9位时钟的延长? :

1.启用直通 i2c 模式、寄存器0x03、位3

2.启用自动应答模式、寄存器0x03、位2

请提供帮助建议,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与远程从器件进行通信需要时钟扩展。 它不能通过寄存器禁用。

    如果主器件不支持时钟扩展、它仍然可以与本地器件通信、但不能与远程器件通信。 与本地器件通信时、无需禁用任何内容。  

    此致、

    蔡夏利