Other Parts Discussed in Thread: TLK105L, TLK105
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822H 主题中讨论的其他器件:TLK105L、 TLK105
TLK105l 支持隔离方式:
“当处于 MII 隔离模式时,TLK10xL… 在 TX_CLK、RX_CLK、RX_DV、RX_ER、RXD[3:0]、 COL 和 CRS
电位器。”
如果对 PHY 应用了硬件复位、隔离方式也会激活。
DP83822:
DP83822的数据表显示:“DP83822是 TLK105的一个功能丰富且引脚对引脚可升级的选项,…”
但 DP83822dosent 的数据表并未表明它具有在硬件复位时激活的隔离模式。
DP83822是否具有与 TLK105l 相同的隔离方式?