This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:DP83822是否具有与 TLK105l 相同的隔离方式?

Guru**** 2991500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK105L, TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/646876/dp83822h-do-the-dp83822-have-the-same-isolation-modus-like-the-tlk105l

器件型号:DP83822H
主题中讨论的其他器件:TLK105L、 TLK105

TLK105l 支持隔离方式:
“当处于 MII 隔离模式时,TLK10xL… 在 TX_CLK、RX_CLK、RX_DV、RX_ER、RXD[3:0]、 COL 和 CRS
电位器。”
如果对 PHY 应用了硬件复位、隔离方式也会激活。

DP83822:
 DP83822的数据表显示:“DP83822是 TLK105的一个功能丰富且引脚对引脚可升级的选项,…”

但 DP83822dosent 的数据表并未表明它具有在硬件复位时激活的隔离模式。

DP83822是否具有与 TLK105l 相同的隔离方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们需要一些时间来收集这些信息、并将在星期四之前回复您。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha 您好、

    您是否获得了信息? 周四将持续四天。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以通过设置寄存器0x0h 中的位[10]来启用隔离。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请再次阅读我的第一个问题。 最重要的是复位期间的行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 DP83822数据表中的第7.7节。
    图2 (DP83822数据表)中的 T4与图4-25 (TLK105L 数据表)中的 T1相同。