请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB964-Q1 主题中讨论的其他器件: DS90UB913A-Q1
现在、我们可以通过 I2C 读取和写入 ds90ub964的寄存器。
问题:
在《设计中、我们在电路板中使用 DS90UB964-Q1、在摄像头中使用 DS90UB913A-Q1、我根据《DS90UB96X-Q1EVM 用户指南》第22页中的"1.10.10.1初始化"配置 ds90ub964 -文献编号: SNLU177 2016年7月》、唯一的区别是0x6D 寄存器设置为 STP 模式而不是同轴电缆模式(、因为我们使用的是 STP)。在按上述方式配置 ds90ub964后、0x5B 寄存器应包含远程串行器 ID、 但是、当我读取0x5B 寄存器时、我无法获取远程串行器 ID、也就是说、ds90ub964无法与远程串行器匹配。
我想知道 、如果我 按照第22页中的用户指南逐步配置 ds90ub964、 那么完全 配置 ds90ub964是否足够、以便我可以读取摄像机 ID 和其他信息?
如果不是、我应该 配置其他哪些寄存器? 谢谢