This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:如何根据 FDLINK III 从 DS90UB964-Q1读取 DS90UB913A-Q1寄存器? DS90UB964-Q1的完全初始化步骤是什么?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB964-Q1, DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649107/ds90ub964-q1-how-can-i-read-ds90ub913a-q1-registers-from-ds90ub964-q1-according-fdlink-iii-what-are-the-full-initialization-steps-for-ds90ub964-q1

器件型号:DS90UB964-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB913A-Q1

现在、我们可以通过 I2C 读取和写入 ds90ub964的寄存器。
问题:
    在《设计中、我们在电路板中使用 DS90UB964-Q1、在摄像头中使用 DS90UB913A-Q1、我根据《DS90UB96X-Q1EVM 用户指南》第22页中的"1.10.10.1初始化"配置 ds90ub964 -文献编号: SNLU177 2016年7月》、唯一的区别是0x6D 寄存器设置为 STP 模式而不是同轴电缆模式(、因为我们使用的是 STP)。在按上述方式配置 ds90ub964后、0x5B 寄存器应包含远程串行器 ID、 但是、当我读取0x5B 寄存器时、我无法获取远程串行器 ID、也就是说、ds90ub964无法与远程串行器匹配。

我想知道 、如果我 按照第22页中的用户指南逐步配置 ds90ub964、 那么完全 配置  ds90ub964是否足够、以便我可以读取摄像机 ID 和其他信息?

如果不是、我应该 配置其他哪些寄存器? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它基于视频格式。 请了解 UB964EVM 用户指南第22页中列出的寄存器。 您可能不需要某些寄存器、但您可能需要根据应用多一个寄存器来进行12位 HF 模式设置(RAW12)、因为第22页中的示例基于10位模式。 谢谢。

    此致、
    Steven