Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS100
大家好、
在我们的使用中、当 Vcc 引脚处于高阻抗状态或0V 拉接 GND 时、可输入差分输入信号。
此时、我将检查器件是否不会损坏或是否会出现异常输出。
因此、我将查看 数据表中的8.1绝对最大额定值(1)和10.3.1.6接收器等效电路原理图。
如果差分输入低于4.3V、我不会有断开的风险、我意识到高阻抗不会导致问题、尤其是输入端子仅是 MOS 栅极、二极管连接到 GND 侧。
但是、我担心绝对最大 输入电压比 Vcc 的4V 高0.3V。
尽管接收器等效电路原理图中没有、但 Vcc 中是否有用于 ESD 保护的二极管?
如果是、我认为输入 电压始终需要小于 Vcc + VF。
此致、
Tomoaki Yoshida