This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:DFP 与 VBUS 开关集成

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647143/tusb321-dfp-integration-with-vbus-switch

器件型号:TUSB321
主题中讨论的其他器件: HD3SS3212

您好!  

我们将使用 TUSB321和 HD3SS3212来实现 DFP 解决方案。

我们需要900mA 的输出、根据 USB-C 规范、表4-11、P. 136、在连接设备后才应为 VBUS 供电。

我们需要使用 TUSB321的 ID 输出自主开启和关闭 VBUS 输出、以启用 VBUS 开关组件。

数据表第13页显示了典型应用的电源开关由微控制器驱动、这可能适用于某些应用、但在我们的情况下不适用。

从数据表中可以看出、TUSB321 在检测到有效的 USB Type-C 连接时将 ID 置为低电平(即、除非连接了接收设备、ID 应保持高阻态)。

数据表中有关 ID 工作原理的详细信息是、

第5节:开漏输出;当 CC 引脚检测到器件连接时、如果端口是源极(DFP)或用作源极的双角色(DRP)(DFP)、则置位低电平。

第7.4.2节:在活动模式下、TUSB321器件与 AP 通信、告知连接了 USB 端口。 如果 TUSB321配置为 DFP 或 DRP 连接作为源、则通过 ID 引脚实现。

当连接任何器件时、此读数表示 ID 为低电平。

非常不清楚。  是否可以有人确认 ID 的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stephen:

    在数据表的应用中、放置了一个 VBUS 开关。 基本上不需要该开关、只需确保 VBUS_DET 引脚通过一个900k 电阻器连接到 VBUS 信号。 因此、ID 引脚是一个开漏输出、必须安装一个上拉电阻器(即200k)以使器件正常运行。

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口]
    SWAT 小组
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉、我不确定我是否理解您的回答。 请您能为我澄清一下您的意思吗?

    以下是需要开关的一个示例、

    假设我离开开关(并在 VBUS_DET 和 VBUS 之间放置一个900K 上拉电阻)、那么如果我将两个 DFP 器件连接在一起以获得故障模式(可能是 USB Type-C USB Type-C)、它们将对其他总线进行反向供电并造成损坏。

    请更详细地解释 ID 引脚如何与外部开关配合使用。

    如果无法这样使用、我们将使用另一个部件进行调查。

    也许是一个看起来具有正确功能的微芯片 UTC2000。

    谢谢、

    Stephen Leahey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍然不清楚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬

    如果 两个器件都兼容、则您提到的 DFP 至 DFP 案例是不可能的。 根据 USB Type-C 规范、仅源<=>源之间的互操作性是不起作用的(请参阅规范的表4-9、第133页)。 此外、在执行连接(检测到 Rd)之前、将启用 ID 引脚、然后必须执行 CC 分离检测(有关源行为、请参阅表4-11、第136页)。

    否则、P 沟道 FET 是替换 VBUS 开关的简单解决方案。 请记住、ID 引脚是一个开漏输出、需要一个上拉电阻器。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、  

    P-FET 或一些 IC 进行切换。 同样。

    在您之前的评论中、您说不需要切换、在评论中、您说要使用切换?

    如果我连接  (我的器件) 仅源<=>仅源(传统 USB2.0类型 A) 、且 TUSB321连接 CC 引脚、并将 VBUS_DET 引脚通过900K 连接到 VBUS、ID 输出上拉至 VDD 200K、 ID 是否保持高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 Type-C 规范、在进行 CC 检测之前、您的器件必须关闭 VBUS。 我们的器件在检测完成后启用 ID。 尽管强制使用 ID 引脚、器件仍会根据规格管理此输出。 如果您的器件在 CC 检测之前启用 VBUS、则错误。 请查看以下图表:

    此致、

    Luis