Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, HD3SS3212
主题中讨论的其他器件: HD3SS3212
您好!
我们将使用 TUSB321和 HD3SS3212来实现 DFP 解决方案。
我们需要900mA 的输出、根据 USB-C 规范、表4-11、P. 136、在连接设备后才应为 VBUS 供电。
我们需要使用 TUSB321的 ID 输出自主开启和关闭 VBUS 输出、以启用 VBUS 开关组件。
数据表第13页显示了典型应用的电源开关由微控制器驱动、这可能适用于某些应用、但在我们的情况下不适用。
从数据表中可以看出、TUSB321仅 在检测到有效的 USB Type-C 连接时将 ID 置为低电平(即、除非连接了接收设备、ID 应保持高阻态)。
数据表中有关 ID 工作原理的详细信息是、
第5节:开漏输出;当 CC 引脚检测到器件连接时、如果端口是源极(DFP)或用作源极的双角色(DRP)(DFP)、则置位低电平。
第7.4.2节:在活动模式下、TUSB321器件与 AP 通信、告知连接了 USB 端口。 如果 TUSB321配置为 DFP 或 DRP 连接作为源、则通过 ID 引脚实现。
当连接任何器件时、此读数表示 ID 为低电平。
非常不清楚。 是否可以有人确认 ID 的行为。