This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP152:最大差分输入电压

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647611/ds25cp152-maximum-differential-input-voltage

器件型号:DS25CP152

你好

DS25CP152的绝对最大差分输入电压为1V。 在本例中、驱动 DS25CP152差分输入的器件具有1.6V 的最大差分输出电压。 处理此问题的最佳方式是什么?

我当时在想这样的东西:

(402)电阻器非常靠近 DS25CP152输入的情况下运行。 耦合为直流。

这会将 DS25CP152 DIFF 输入限制为0.6 * Vin、这在限制范围内。 驱动器件的最小差分输出为0.6V、因此 DS25CP152的最小输入为0.36V、这是足够的。

您对此有何看法? 是否有更好的解决方案? 是否可以不执行任何操作并将1.6V 电压留给 DS25CP152输入?

                                                                    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    较高的输入电压不适合长期可靠性。

    这似乎是一种适合您输入电压最大限制的衰减解决方案。  如果您可以使用0201尺寸的电阻器、则寄生效应要小得多、信号质量更好。

    此致、

    Lee