Other Parts Discussed in Thread: DS90UB928QEVM, DS90UB927QEVM, ALP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB928QEVM 主题中讨论的其他器件: DS90UB927QEVM、 ALP
您好!
我的客户打算使用 DS90UB927QEVM 和 DS90UB928QEVM 将 LVDS 信号从音响主机输出到 LCD、如下图所示。
实际连接如下
我们还确认 DS90UB927QEVM 已连接到 ALP。 但是、在连接所有设置和电源后、他们仍然无法在 LCD 上看到任何输出。
以下是我的问题:
-我们是否需要任何外部电路、例如外部 CLK、927/928的上拉电阻器?
-我们是否需要在 ALP 中设置任何寄存器才能输出 LVDS 信号?
期待您的建议