This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928QEVM:EVM 无 LVDS 输出

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB928QEVM, DS90UB927QEVM, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647172/ds90ub928qevm-no-lvds-output-from-evm

器件型号:DS90UB928QEVM
主题中讨论的其他器件: DS90UB927QEVMALP

您好!

我的客户打算使用 DS90UB927QEVM 和 DS90UB928QEVM 将 LVDS 信号从音响主机输出到 LCD、如下图所示。

实际连接如下

我们还确认 DS90UB927QEVM 已连接到 ALP。 但是、在连接所有设置和电源后、他们仍然无法在 LCD 上看到任何输出。

以下是我的问题:

-我们是否需要任何外部电路、例如外部 CLK、927/928的上拉电阻器?
-我们是否需要在 ALP 中设置任何寄存器才能输出 LVDS 信号?

期待您的建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果器件配置为正确模式并启用、则 LVDS 信号应通过。 OLDI CLK 由音响主机提供给927 EVM、并应在928 OLDI CLK 的输出端可见。 OLDI 上的接线看起来确实有问题、但连接良好。 请使用 LOCK 和 PASS 验证 FPD-Link 的链路功能、并参考 EVM 用户指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、您好!

    感谢您的快速调整。
    我不太理解您提到的 OLDI CLK。
    (1)您能否指明/告知我 OLDI CLK 的位置?
    (2)还有一个问题,如果在927EVM 和928EVM 之间建立了 FPD-LINK,我应该希望锁定 LED 指示灯亮起吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于问题:
    1) 1)这意味着输入视频包括时钟、即927的 RxCLKIN +/-引脚;
    2)是、如果建立了链路、则应打开锁定 LED。

    建议您断开 LVDS 输入和 LCD 输出、并尝试先获取927和928 EVM 之间的链接。 927可以生成测试图形。

    此致、
    Cera
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cera、

    感谢您的建议。 我将检查输入信号以及 RxCLKIN +/-引脚
    我对927/8比较陌生、您能教我如何生成模式吗?

    如果我错了、如果没有 LVDS 输入和 LCD 输出、连接应该是这样的:?
    ALP (PC)<->927 <->928
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、连接正确。

    您可以在 ALP 上生成图案、请参阅下图。