This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:SN65DSI85它可以支持的面板分辨率:3840x720?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/646585/sn65dsi85-sn65dsi85-it-can-support-panel-resolution-3840x720

器件型号:SN65DSI85

降级器、

我们的客户 将使用 SN65DSI85 MIPI 转 LVDS,但 他们关心的是面板分辨率:3840x720 ,它可以工作吗?

我们将 按如下方式设计原理图:   

e2e.ti.com/.../BridgeBoard-for-MIPI2LVDS-_5F00_-MIP.PDF

面板信息
LVDS 输出时钟频率:102MHz
分辨率:3840×720
LVDS 通道数:2×[4个数据通道+ 1个时钟通道]

DSI 信息
DSI 通道数:2×[4个数据通道+ 1个时钟通道]
DSI 输入时钟频率:500MHz
双 DSI 配置(奇数/偶数或左/右):不适用

如有、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lawrence。  

    是的、这是一种合适的实现方式。 该器件在原理图中似乎设置正确。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Joel Jimenez0

    感谢您的大力支持。

    此致、

    劳伦斯。