Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949-Q1, DS90UB948-Q1, ALP, DS90UB947-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB948-Q1、 ALP、 DS90UB947-Q1
您好!
在 DS90UB949-Q1和 DS90UB948-Q1之间获取1080p60分辨率链接时遇到问题。
每当我将刷新率设置为60Hz (TMDS 时钟约为142MHz)时、解串器的链路就会丢失。
刷新率约为42Hz (100MHz 的 TMDS 时钟)时、链路工作正常。
ALP 中的图形发生器还在1080p60模式下使用100MHz 时钟、这实际上不是1080p60
根据数据表、在双链路模式下、链路支持高达170MHz 的频率、但似乎无法正常工作。
我可以在 ALP 中看到链路处于活动状态、在双路 FPD3模式下、但一旦 HDMI 时钟变为较高的值、解串器链路就会丢失。
当刷新率恢复到较低值时、它将恢复。
我与 DS90UB947-Q1和 DS90UB948-Q1的另一种组合可以在60Hz 刷新率下正常工作。
我不知道我在这里有什么问题、您能在这方面提供支持吗?
此致
Moamen