This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1:如果像素时钟/ TMDS 时钟高于100MHz、则会丢失到解串器的链接

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949-Q1, DS90UB948-Q1, ALP, DS90UB947-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1178483/ds90ub949-q1-link-to-deserializer-is-lost-if-pixel-clock-tmds-clock-is-above-100mhz

器件型号:DS90UB949-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB948-Q1ALPDS90UB947-Q1

您好!

在 DS90UB949-Q1和 DS90UB948-Q1之间获取1080p60分辨率链接时遇到问题。

每当我将刷新率设置为60Hz (TMDS 时钟约为142MHz)时、解串器的链路就会丢失。

刷新率约为42Hz (100MHz 的 TMDS 时钟)时、链路工作正常。

ALP 中的图形发生器还在1080p60模式下使用100MHz 时钟、这实际上不是1080p60  

根据数据表、在双链路模式下、链路支持高达170MHz 的频率、但似乎无法正常工作。  

我可以在 ALP 中看到链路处于活动状态、在双路 FPD3模式下、但一旦 HDMI 时钟变为较高的值、解串器链路就会丢失。

当刷新率恢复到较低值时、它将恢复。

我与 DS90UB947-Q1和 DS90UB948-Q1的另一种组合可以在60Hz 刷新率下正常工作。

我不知道我在这里有什么问题、您能在这方面提供支持吗?

此致

Moamen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moamen、您好!

    您是使用我们的 EVM 进行测试还是使用您自己的电路板?

    这个问题是只在一个板上出现、还是您尝试过不同的胡须?

    您使用哪种电缆长度? 您可以尝试另一根电缆吗? 另一种电缆长度、更短还是更长?

    您是否在 TMDS 时钟为142MHz 时测量它、以确保它稳定且无抖动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh、

    首先感谢您的回复和支持意愿。

    我正在使用自己的板、目前我有2块板、两块板显示相同的问题。

    我试过5m 和10m STP 电缆、结果是一样的。

    但我不认为这是电缆问题、因为如上所述、同一根电缆用于组合947948、并且工作正常。

    我尚未测量 TMDS 时钟、但在该状态下、我通过 ALP 读取状态、并且:

    • -正确检测到频率。
    • -以下所有标志都设置为 True:
      • TMDS_VALID
      • HDMI_PLL_LOCK
      • 频率_稳定
    • 但以下标志为 false:
      • FPD3_LINK_RDY
      • FPD3_TX_STS

    因此、由于某种原因、FPD 链路未启动

    此致

    Moamen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moamen、您好!

    您能否在正常工作模式(CLK 低于100MHz)和不正常模式(CLK 高于100MHz)下从两个器件发送寄存器转储

    此外、如果可能、从947提供一个寄存器转储、其中 CLK 高于100MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh、

    以下是请求的注册 Dumpse2e.ti.com/.../Register_5F00_Dumps.zip

    此致

    Moamen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moamen、您好!

    我会进行评论并返回给您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moamen、您好!

    我已经查看并比较了 UB944_OK_60Hz 和 UB949_NOK_60Hz。

    949:
    寄存器0x0A = 0x4F -- BC CRC 错误数
    寄存器0x1F = 00 - 频率计数器值为0
    寄存器0x2B[3]= 1 -- FIFO 下溢
    寄存器0x5A[6]= 0 --未检测到有效输入!
    寄存器0x5F = 0x92 -- HDMI CLK = 146MHz
    寄存器0xC4 = 0x08 --未检测到 RX 锁定。

    请仔细检查 DES 是否也设置为正确模式和双通道配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh、

    DES 采用正确的配置进行设置。

    过去几天、我一直在对此问题进行进一步调查、但我仍然无法找到问题的根本原因。

    有关我的定制硬件的更多信息:

    -我有一个发送器卡,其中有1个 DS90UB949和1个 DS90UB947连接到视频源

    -接收器卡有2个 DS90UB948、每个都连接到上述串行器中的一个

    我一直在检查 DES 芯片在 CML 环路上通过输出检测到的信号质量、我注意到连接到949的 DES 的信号差得多。

    我现在使用较短的2m 电缆进行此测试。 以及其他5m/10m 电缆。

    随附了眼图的屏幕截图、与947相比、949显示的眼图张开度非常窄、即使在较低频率下也是如此。

    e2e.ti.com/.../Snapshots.zip

    正如您在上面的回复中发现的、当949切换到更高的频率时、反向通道完全失效、DES 会失去对传入信号的锁定。 我想、在更高的频率下、眼图将完全闭合、DES 将无法再解码信号。

    现在、我不确定这是不是949芯片还是布局上的问题。 因为我已经看到有一个949A 版本设计用于更高的频率。

    遗憾的是、我现在无法访问您的评估套件来进行检查。

    您是否可以从评估套件向我发送类似的眼图? 或者、如果在949和948之间建立了1920x1080 (60Hz)的链路、则 ALP 中至少会显示"HDMI"选项卡的快照?

    非常感谢您的支持

    此致

    Moamen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moamen、您好!

    如前所述、在双模式下、UB949确实支持 PCLK = 170MHz。 因此、我看不到它为什么不支持您的142MHz 信号。

    我怀疑较高频率范围的布局/链路问题。 100MHz PCLK 意味着100x35 = 3500Mbps、即1750MHz = 875MHz、而使用142MHz PCLK 意味着每个链路1.2GHz。

    我建议您测量链路上的回波损耗和插入损耗、看看这是否仍然符合较高频率的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh、

    我可以确认、连接器焊盘布局中的残桩是导致此问题的根本原因。

    我手动断开了该存根与 PCB 的连接、并能够与1080p60建立链接。

    感谢您对此问题的支持

    此致

    Moamen