This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR110:1.6Gbps LVDS 双轴电缆扩展驱动器/接收器问题的最佳器件选择

Guru**** 2988110 points

Other Parts Discussed in Thread: DS30EA101, DS25BR110, DS15BA101, DS25BR120, DS30BA101, DS15EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1182506/ds25br110-optimum-device-choice-for-1-6-gbps-lvds-twinax-cable-extension-driver-receiver-question

器件型号:DS25BR110
主题中讨论的其他器件:DS30EA101、 DS15BA101、 DS25BR120、 DS30BA101、 DS15EA101

您好!

我正在寻找有关选择 DS15BA101/DS15EA101、DS30BA101/DS30EA101或 DS25BR110/DS25BR120解决方案的指导、以驱动以1.6Gbps 运行的25英尺双轴100欧姆电缆串行器/解串器链路。 上述任何一种选择是否有特定优势、例如自适应与可选择 EQ 或一般性能?

谢谢、

Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    DS30EA 或 DS15EA 具有更高的增益- 800MHz (1.6Gbps 奈奎斯特)时为~40dB。 这一切取决于您的电缆损耗。 如果损耗较高、则 EA 可能是更好的选择。 此外、EA 器件是自适应的、因此总体而言、这是一个更好的选择。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nassar、

    感谢您的回复。 因此、如果我考虑自适应选项、是否有理由使用或不使用 DS30BA/EA 与 DS15。 我有2.5V 电压可用。 自适应 EQ 是否还有助于解决除直电缆损耗之外的任何其他问题、例如由于双轴连接器与连接器接合而导致的小阻抗不连续性?

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    DS30是较 DS15的更高版本、因此如果可能、DS30将是更好的选择。

    本例中提到的所有器件都没有解决阻抗不连续性问题。 这会导致回损问题、这些器件是均衡器、不会解决反射或阻抗不连续问题。 您可以优化布局或进行仿真以降低阻抗不连续性。 通常、在这种低数据速率下、您可能会因为某些阻抗不匹配而消失。 遗憾的是、您必须仿真或构建电路板来验证这一点。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关使用 DS30BA101的另一个后续问题。 除了旁路电容器、我是否应该提供任何类型的电源滤波、以最大限度地减少 Vcc 的潜在抖动? 还有一个与 RVO 与输出振幅相关的公式吗? DS30的抖动是否优于 DS15BA101器件?

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    1)。 正常旁路电容器足够好。 请注意、DS30BA101类似于模拟缓冲器。

    2)。 请参阅数据表。 通常、您应该能够使用 RVO 电阻器将输出振幅移动5%至10%的默认值。

    3)。  从附加抖动的角度来看、DS30BA 是一个更好的选择-比 DS15BA101低~10-15PS

    此致、Nasser