您好专家、
我的客户正面临与 TPS2544唤醒事件相关的问题。 请查看以下波形以了解成功唤醒(左)/失败唤醒(右)事件。 我们使用相同的鼠标和 PC 进行测试。 对于故障唤醒事件、VBUS 下降、D+下降。 D+/D-将保持两者均为高电平、以便主机无法知道器件已插入。
此致、
Ann Lien
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Adam:
感谢一如既往的回复和支持!!!
根据与客户的检查、需要验证一些要点。 我们想知道这种"60秒限制"是否是由于 TPS2544造成的。
有两种情况、一种可以通过鼠标成功唤醒、另一种无法成功唤醒。
故障案例:
SLEEP (S0至 S3)-->鼠标无法唤醒系统,因此我们使用键盘(笔记本电脑上)唤醒(从 S3至 S0)
通过案例:
失败后的情况->重新启动笔记本电脑(重新启动,从 S0到 S5到 S0)-->睡眠(从 S0到 S3)-->鼠标可以唤醒系统(从 S3到 S0)
请注意、我们使用相同的鼠标进行了测试、并且器件保持在 S0中的时间是相同的(<60s)。 我们想知道 为什么系统重新启动后没有"60秒限制"?
在我看来、如果这种限制是由于 TPS2544造成的、它应该是相同的(在两种情况下不能通过鼠标唤醒系统)、因为我们将始终有这种限制、并且在重新启动之前和之后不会有差异。
此致、
Ann Lien