请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB913A-Q1 Thread 中讨论的其他器件:DS90UB914A-CXEVM
工具/软件:Linux
您好!
DS90UB913A 和914用于我们的摄像头设计。 和5M 电缆用于连接这两个芯片。 摄像头工作正常。 但在 EFT (电气快速瞬变)测试期间、图像在高达500V 时会被分解。 实际上、它需要在应用中通过2kV 测试。 摄像头和接收器是金属外壳、连接到 GND。 因此整个系统具有一个 GND。 我们认为屏蔽是好的。
我们是否需要在信号上添加一些共模滤波器? 如果是、如何添加?
有人对此问题有什么想法吗?
谢谢、
Bob