This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DS90UB913A-Q1:EFT (电气快速瞬态)测试失败

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB914A-CXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670434/linux-ds90ub913a-q1-failed-on-eft-electrical-fast-transient-test

器件型号:DS90UB913A-Q1
Thread 中讨论的其他器件:DS90UB914A-CXEVM

工具/软件:Linux

您好!

DS90UB913A 和914用于我们的摄像头设计。 和5M 电缆用于连接这两个芯片。 摄像头工作正常。 但在 EFT (电气快速瞬变)测试期间、图像在高达500V 时会被分解。 实际上、它需要在应用中通过2kV 测试。 摄像头和接收器是金属外壳、连接到 GND。 因此整个系统具有一个 GND。 我们认为屏蔽是好的。

我们是否需要在信号上添加一些共模滤波器? 如果是、如何添加?

有人对此问题有什么想法吗?

谢谢、

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    以下是一些一般准则:

    -在连接器处的护罩和机箱之间使用良好的连接,以便平稳、连续地进行接地转换。

    -确保电路板内的所有电源都与系统接地良好耦合,以便电源和接地能够很好地跟踪注入的瞬态信号

    -共模过滤器也是一个选项。 我们建议将其放置在交流耦合电容器之后的解串器侧(通过器件 Rin 引脚查看)。

    此致、
    Davor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davor、  

    感谢你的答复。

    对于电流设计、使用同轴电缆的单端信号。

    就共模滤波器而言、它是否仅用于差分信号? 如果是、所需滤波器的参数是什么? 如果滤波器也可以处理单端信号、如何配置滤波器?

    此致、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    滤波器(CMC)也可用于单端信号。 如果我们参考 DS90UB914A-CXEVM 原理图(www.ti.com/.../snlu135b.pdf ,第25页),可以在交流耦合电容器(C6)之间连接一个 CMC 绕组,并且注释 PoC 滤波器连接到迹线。 第二个绕组将连接在第二个交流耦合电容器(C7)和50欧姆端接电阻器之间。

    此致、
    Davor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您建议使用哪种 CMC 筛选器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davor、

    CMC 应用于发送器(913)和接收器(914)两侧。 是这样吗?

    谢谢、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    Murata DLW21SZ900HQ2是可选件。

    此致、
    Davor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    您可以开始仅在914侧放置 CMC、然后查看是否有改进。 在 VDD 引脚上添加额外的去耦也会有所帮助。

    此致、
    Davor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davor、
    以下是有关此问题的更新。 在两侧添加了 CMC、913和914。 实际上使用了两种 CMC:DLW21SN900HQ2L 和 DLW21SN261XQ2L。 它仍然是单端方案。 结果是不同的。 使用 DLW21SN261XQ2L 几乎没有任何改进。 虽然使用 DLW21SN900HQ2L 时效果显著改善。 但问题仍然存在。 即使在500V 条件下进行了测试、也有40%的机会看到图像不对齐。 它与2kV 的情况类似。 您对此有什么建议吗? 我们是否需要尝试其他 CMC? 或者我们必须转而寻求差分方案?

    谢谢、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    尝试其他 CMC 将为您提供良好的数据点(例如 DLW21SN121HQ2L)。 是否可以选择不同的连接器或电缆? 建议回顾以下培训课程:

    training.ti.com/common-connectors-and-cables-automotive-applications

    training.ti.com/line-and-common-mode-chokes-use-and-effect-transmission-channel

    此致、
    Davor