This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1782:总线引脚上的电压容差

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669771/sn65hvd1782-voltage-tolerance-on-bus-pins

器件型号:SN65HVD1782

您好!

我们希望能够禁用时间的驱动器部分、然后在来自 DAC IC 的总线上添加模拟信号。 这要求 SN65总线引脚上的差分电压容差。 但是、我们不确定 IC 可承受的最大 dif 电平。 这是指每个引脚的-+30V (微分接地)还是最大-+7V (差分接地)?

您认为这是可行的解决方案吗?

感谢您的参与。  

最好的,Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christian、

    SN65HVD1782在总线至接地的+30V/-70V A 和 B 总线引脚上具有故障保护功能、并且最大差分电压为+/- 12V。 禁用此器件将导致 A 和 B 总线进入高阻抗状态、并且应该允许您沿着那些允许电压不超过限制的总线传递模拟信号。

    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 但数据表中的状态为-7V 和+12V。 那么、您确定与 GND 相关的电压不仅是容许的7V 负电压吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christian、

    这些值用于总线端子在器件激活时的工作电压。 如果您要禁用器件并在总线线路上传递其他信号、则故障保护电压将适用于您的情况。

    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯  

    谢谢。 好极了。 只要我们没有遇到钳位二极管或其他非线性组件在电压低于-7V 时会影响/负载直至线路的情况。

    跟踪 Q 以允许外部信号:似乎有一个永久差分阻抗正在加载总线线路。 但我对此感到迷雾吗?

    再次感谢您的支持。 非常感谢。  

    最好的,Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christian、

    总线上还有哪些其他器件? 是否有终端电阻器?

    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    我们仍处于设计阶段。 新的 sch 将在几周内创建。 因此、我的问题基于 IC 本身。 如果在禁用485驱动器时我们应该能够从外部驱动两条总线线路、那么重要的是、485驱动器本身不会在内部以差分或共模方式加载两条总线线路。 我不清楚是否这样做? 我们需要 DM 和 CM 都具有真正的高阻抗、容差高达+/- 10V。

    那么、问题是:驱动器是在启用和/或禁用时通过以任何方式将线路加载到 GND 还是朝向 eachother 来实现吗?

    最好的,Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    当驱动器被禁用时、此器件的额定总线输入电流(IBUS)在12V 时为400µA μ A、在-7V 时为300µA μ A。 根据这些数字、当驱动器被禁用时总线引脚上汲取的电流、您不应该从驱动器本身经历任何明显的负载。

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯
    非常好。 感谢您的精确而详尽的支持。 TI 拥有强大的支持团队非常重要。 因此、我们很可能使用此485驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

     

    我很高兴能够提供帮助! 如果您有任何疑问、请随时联系我们。

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucas 或其他人、

    SN65HVD1782DR、这是否允许一个以5V 运行的节点连接到另一个以3V 运行的节点、或者这是否会造成电气问题?

    谢谢!

    最好的,Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christian、

    因此、我可以理解您的问题、建议的信号流是这样的吗?

    SN65HVD1782DR ->5V 节点->3V 节点

    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我不会这样写、但如果它对您有用的话。

    一个 SN65提供5V 电压。 一个 SN65是3V3所提供的。 并连接了其 RS485接口。 这是否起作用?

    谢谢。

    最好的,Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christian、

    逻辑阈值应与任一器件的 Vcc 为3V3或5V 兼容。

    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    是的、我理解这一点。 我要问的是、是否有任何 ESD 二极管或其他原因导致3V3供电的 SN65与5V 供电的 SN65通信时出现问题? A 和 B 引脚上。

    如果您不确定我要问什么、请咨询同事。  

    谢谢你们!  

    最好的,Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christian、

    如果在5V 和3.3V 节点上使用失效防护偏置(A 和 B 线上的上拉/下拉电阻)、则这可能会形成一条电流从5V 电源轨流向3.3V 的路径 振幅应该很小、但某些电源设计不能很好地处理灌电流。 如果是这种情况、则从一侧移除偏置电阻器、或在3.3V 节点上使用的上拉电阻上包含一个阻塞二极管。

    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    谢谢、但我的问题要简单得多。 如果一个提供5V 电源的 RS485将其 A 或 B 引脚设置为高电平、则连接到随3V3提供的 RS485 IC。 这会产生问题吗? 还是有兼容性?

    是否没有 ESD 二极管?

    最好的,Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    无论 Vcc 是多少、A 和 B 总线线路的工作容差为-7V 至12V。 我不预见这两种器件会出现任何兼容性问题。 A 和 B 总线线路没有以 Vcc 为基准的内部 ESD 二极管、因此内部 ESD 二极管/电芯中断运行不会有任何问题。

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。 并提供出色的回复。  

    再次感谢。  

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    我很高兴能提供帮助! 如有任何疑问、请告知我。

    卢卡斯