This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:VIH (VIN)的最大值和 VIL (GND)的最小值

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669670/ds90ub913a-q1-max-value-of-vih-vin-and-min-value-of-vil-gnd

器件型号:DS90UB913A-Q1

大家好、

电气特性的 VIH 和 VIL 显示如下。



我们是否应该考虑 VIH (VIN)的最大值和 VIL (GND)的最小值 是强制性的?
我认为  可能会发生过冲(下冲)并瞬时超过 VIN (小于 GND)。
 ~)我了解在 这种情况下、绝对最大额定值-0.3 μ V (VDDIO+0.3)[V]应该被满足。  

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、绝对最大额定值是这些短脉冲的最大值。 但对于正常运行、请遵循 GND 和 VIN 值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh-San、

    感谢您的支持。

    如果 VIH 过冲超过 VDDIO (VIL 超过 GND)、会发生什么情况?
    *例如 ,VIH 通过过冲瞬间上升到 VDDIO+0.1V。

    我的客户认为可能会发生过冲/下冲、因此电气特性是严格的条件。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita-San、

    如果过冲或下冲的时间非常短、并且在绝对最大额定值范围内、这应该是可以的、并且器件可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh-San、

     以下"非常短的时间"是否有具体的数值?
    >如果过冲或下冲时间很短,并且在绝对最大额定值范围内,则这种情况应该可以,并且设备可以正常工作。

    此致、
    雅丽塔