请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB913A-Q1 大家好、
电气特性的 VIH 和 VIL 显示如下。 
我们是否应该考虑 VIH (VIN)的最大值和 VIL (GND)的最小值 是强制性的?
我认为 可能会发生过冲(下冲)并瞬时超过 VIN (小于 GND)。
~)我了解在 这种情况下、绝对最大额定值-0.3 μ V (VDDIO+0.3)[V]应该被满足。
此致、
雅丽塔/日本地区