This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVDA100-Q1:关于 VOH (VOL)与 IO 的关系图

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVDA100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675445/sn65hvda100-q1-about-voh-vol-vs-io-graph

器件型号:SN65HVDA100-Q1

您好!

客户需要以下两个图形数据。
(客户希望将其用于 LIN 通信的匹配确认。)

VOH (VOL) 与 IO 图※IO=0mA 至10mA
2. VOH (VOL)与 Vsup 关系图※Vsup=5V 至16V
   (数据表 图7、8没有5V 至7V 范围内的说明)

您是否有上述特征图?

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    遗憾的是、我们目前没有可用的数据。 准备和执行所需图形的测试大约需要1周。

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucas-San、

    感谢您的响应和支持。
    您能得到所需的图形吗?
    我知道这是一个大问题、非常感谢您为我提出这一问题。

    我的电子邮件地址是
    tsukui-y@macnica.co.jp

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke - San、

    SN65HVDA100-Q1样片已到货、将在本周进行测试。

    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucas-San、

    非常感谢您对我的请求所作的真诚的回复。
    我还有一个请求。
    您能否 在以下条件下获得其他 VOL 图形数据?

    TXD =低电平、IO = 10mA

    客户希望了解 Vsup = 7.1V 条件下的 VOL 特性。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    下面是 VOH/VOL 与 Vsup 的关系图。 请注意、当 Vsup = 5V 时、器件不工作。 我需要对 IO 测试进行澄清。  LIN 引脚上的 IO 最大值不能超过2mA。 您所指的 IO 测试引脚是什么?

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucas-San、

    感谢您的友好支持。
    " 需要澄清 IO 测试。  LIN 引脚上的 IO 最大值不能超过2mA。'
    我在数据表中确认了以下说明并提出了要求。
    40mA 条件的值是多少?



    问题背景、
    客户希望在指定条件时知道 Vol 值。
    他们想知道如果放宽条件、是否可以实现0.1 x Vsup。
    (例如、IO=10mA、Vsup=7.1V⇒0.1V×Vsup)

    请给我建议。

    此致、
    Yusuke /日本地区



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    显性电平是通过将低侧 MOSFET 的栅极驱动至接近 GND 而产生的、而隐性电平则通过电阻器上拉至电池。 在显性状态下、LIN 总线通过比隐性状态下低得多的电阻(低侧 MOSFET 的 RSDon)下拉。 由于上拉至隐性状态"弱"、因此向 LIN 引脚施加大于2mA 的负载将显著影响 VOH 电平。

    理论上、如果您在 LIN 总线上放置一个非常小的负载、这可以正常工作、但请记住、0.2*VSUP 是  VOL 可以在规格范围内的最大值。 在大多数情况下,它是0.1*VSUP 或更低。 客户是否看到过其他情况?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric-San、Lucas-San、

    感谢您的支持。
    您能否告诉我  VOH/VOL 与 Vsup (5V 至16V)数据的测试条件。
    (测量温度条件等)

    很抱歉、我没有足够清楚地解释它。
    ・客户需要 VOH 和 VOH 最坏情况数据。
    ・关于音量
    当 IO=10mA 且 Vsup 为7.1V 时、
     ×希望确保是否可以实现0.1 μ V Vsup。

    您是否有上述有用数据?
    我想在这个问题上获得一个参考图。
    很抱歉让你花时间。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke - San、

    我现在理解该请求。 我明天将能够收集这些数据。

    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lucas-San、

    感谢您处理此事。

    顺便说一下、
    您能不能告诉我您向我发送的图表的测试条件?

    此致、
    Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke - San、

    抱歉。 今天、我无法按照承诺测试 SN65HVDA100-Q1。 明天将留出时间完成测试。 我还将提供测试条件的详细信息。

    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    VSUP = 7.1V

        IO (mA)

     电压(mV)

    2.5.

    740)

    10.

    908)

    19.

    1076.

    遗憾的是、当 IO = 10mA 且 Vsup = 7.1V 时、SN65HVDA100-Q1不能实现0.1*Vsup。 到目前为止所有测试的条件均为25°C。  

    卢卡斯