您好!
客户需要以下两个图形数据。
(客户希望将其用于 LIN 通信的匹配确认。)
VOH (VOL) 与 IO 图※IO=0mA 至10mA
2. VOH (VOL)与 Vsup 关系图※Vsup=5V 至16V
(数据表 图7、8没有5V 至7V 范围内的说明)
您是否有上述特征图?
此致、
Yusuke /日本地区
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户需要以下两个图形数据。
(客户希望将其用于 LIN 通信的匹配确认。)
VOH (VOL) 与 IO 图※IO=0mA 至10mA
2. VOH (VOL)与 Vsup 关系图※Vsup=5V 至16V
(数据表 图7、8没有5V 至7V 范围内的说明)
您是否有上述特征图?
此致、
Yusuke /日本地区
Yusuke - San、
显性电平是通过将低侧 MOSFET 的栅极驱动至接近 GND 而产生的、而隐性电平则通过电阻器上拉至电池。 在显性状态下、LIN 总线通过比隐性状态下低得多的电阻(低侧 MOSFET 的 RSDon)下拉。 由于上拉至隐性状态"弱"、因此向 LIN 引脚施加大于2mA 的负载将显著影响 VOH 电平。
理论上、如果您在 LIN 总线上放置一个非常小的负载、这可以正常工作、但请记住、0.2*VSUP 是 VOL 可以在规格范围内的最大值。 在大多数情况下,它是0.1*VSUP 或更低。 客户是否看到过其他情况?
此致、
Eric-San、Lucas-San、
感谢您的支持。
您能否告诉我 VOH/VOL 与 Vsup (5V 至16V)数据的测试条件。
(测量温度条件等)
很抱歉、我没有足够清楚地解释它。
・客户需要 VOH 和 VOH 最坏情况数据。
・关于音量
当 IO=10mA 且 Vsup 为7.1V 时、
×希望确保是否可以实现0.1 μ V Vsup。
您是否有上述有用数据?
我想在这个问题上获得一个参考图。
很抱歉让你花时间。
此致、
Yusuke /日本地区