This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:在 DP 交替模式下使用 TPS65982

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675226/tps65982-using-tps65982-in-dp-alt-mode

器件型号:TPS65982

您好!

我们在 DP 交替模式下使用 TPS65982。 我们配置为 DFP_D、并在 VBUS 上提供5V @ 1.5A 电流。

我们观察到 AUX+/-引脚存在问题、我们不测量引脚上的正确直流电压、因此出现了合规性故障。 据我了解、65982在 AUXN 上有一个内部100k 上拉至3V3的电阻器、在 AUXp 上有一个100k 下拉电阻器。

我觉得我们的 TI 器件配置不正确。

我们目前正在严格遵守合规性要求、我们正在对 AUX 直流电压进行故障处理、这可能表示我们没有上拉/下拉 AUX 多路复用器中的正确 RPU 电阻器。

让我知道 我可以向您发送哪些信息来帮助进行调试。  是否有一名 DP 交替模式专家可以提供帮助。

此致、

家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    很遗憾听到您有问题。  TPS65982没有内部上拉/下拉电阻器、我认为这是导致问题的原因。 在 DFP_D 配置中、请在 AUX_N 上放置一个100k 上拉电阻器、在 AUX_P 上放置一个100k 下拉电阻器(请查看下面的 DP 规格)。

    我希望这对您有所帮助、 如果您的问题得到了解答、请选择  "这已解决我的问题"  

     

     

     

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aramis:

    这可以解决我的问题。 我建议需要更新数据表、因为没有明确说明这一点、实际上数据表似乎表明这些上拉电阻是内部的。

    请关闭此案例。

    此致、

    家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我将查看数据表以查看是否存在差异。 感谢您指出这一点。 如果这确实解决了您的问题、我是否可以让您选择 "这已解决我的问题"  

    这将帮助我们了解如何更好地支持我们的 e2e 客户! 非常感谢您的提问和为您的设计选择 TI 器件:-)